This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:BQ76907:设计问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542577/bq76907-bq76907-design-questions

器件型号:BQ76907
主题: BQ76942 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我们目前正在使用 BQ76907 设计 4S-8S BMS、并有 2 个问题。

1 — 在 8S LiFePO4 电池包中、我们是否可以将第 8 节电芯用于 BAT 引脚、用于供电? VC7 和 BAT 引脚之间会有 2-4 伏的电压差。 此差异是否会导致任何问题?

2-在 4S 配置中、我们可以使用 VC1-2-3-4 引脚、并将 VC5-6-7 短接至 VC4 吗?

一切都很棒

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    还有一个问题。

    3-在任何配置中、 BAT 引脚是否可以低于 VC7 引脚?如果是、限制是多少? 假设 VC7 为 24V、BAT 引脚是否可以 为 10V?

    一切都很棒

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savas、

    1.遗憾的是、您无法将第 8 个电芯用于 BAT 引脚。 BQ76907 用于 2 节至 7 节串联电芯。 对于 8S 电池包、电芯均衡和保护监控将无法正常使用。 如果您有兴趣监控 8S 电池组、我建议您查看允许使用 3 节至 10 节串联电池的 BQ76942。

    2. VC6 和 VC7 应连接您的顶部电池。 VC1 和 VC0 应连接到底部电芯。 其他电芯必须按从 VC1 升序连接、未使用的引脚应短接。 有关更多详细信息、请参阅 数据表中的第 8.2.7 节

    3.理论上, BAT 引脚电压可以低于 VC7 引脚,但它应该仍然是相对相同的电压。 则电压必须处于特定的范围内、具体取决于电源电压。 请参阅 数据表中的第 6.3 节

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    感谢您的答复。 请参阅我的评论。

    1 — 我打算不将 BAT 引脚用作第 8 个电芯、并使用 BQ76907 对其进行监测、我们对其进行了单独监测。 正如我从数据表中读到的、BAT 引脚是电源引脚、因此我想知道是否可以使用 (VC7+4V) 作为电源电压。 在我的操作中、我不使用电池平衡功能、而仅用于电压测量。

    2.我看到,顶部和底部的电池应该连接。

    3.是的,我已经检查过了,我的问题没有说明。  正如 6.3 所述、BAT 引脚介于 3 和 38 之间、并且与 VC7 -BAT 引脚 的关系和电压差限制无关。 您能否请验证 (BAT - VC7) 之间的最大和最小电压差是多少、

    这是非常重要和非常紧迫的。

    正在等待您的故障分析。

    一切都很棒

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savas、

    我不确定 BAT 和 VC7 之间是否允许或建议运行、存在指定的最大和最小电压差。 让我与我的团队中的某个人核实、并尽快回复您。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savas、

    我已再次与团队核实、BAT 引脚和 VC7 之间没有直接关系。 只要两个电压值都在所需参数范围内、该器件就会正常运行。 因此、只要 Vbat 下降在 3V 至 38.5V 之间、并且 VC7 处于下面粘贴的范围内、其中左侧为最小值、右侧为最大值:


    例如、理论上、Vbat 可以为 3V、VC7 可以为 35V。

    如有任何不清楚的地方、请告诉我。 同样、此信息可在数据表的第 6.3 节中找到。

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:  

    非常感谢、这一点现在非常清楚。

    一切都很棒

    Savas