This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:电池和电源的电源管理

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840, TPS62175, LMR38010, TPS62826, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539939/lmr36503-power-management-for-battery-and-power-supply

部件号:LMR36503
主题中讨论的其他器件:LMR38010TPS62826、TPS62840、 TPS62177、TPS62175

工具/软件:

我们目前正在本系列中使用的是 LMR36503RFRPER 产品。 我们用作降压转换器、实现 3、3V 输出电压和标称电压 4、5–28V 的宽范围输入电压。 错误情况下、安全集成最大 输入电压为 60V。
现在、对于新产品、我们在电池模式下需要 2V 至 38V 的输入范围、在电源模式下需要 4V 至 60V 的宽输入范围。 两个输入范围都与电路板上的同一根导线相关。 是否有一个转换器如何通过电池电压、因为这 3、8V 电压会直接传递到 SW 引脚、直至 3、8V 电压、转换器应关闭并应具有较小的静态电流。 超过 4、2V 时转换器将开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    让我看看我是否理解正确:

    1) 输入电压范围为 2V 至 3.8V(直接从输入端传递到输出端)。

    2) 一个在 4.2V 至 60V 范围内调节至 3.3V 的转换器。  

    根据我的理解、您通常希望转换器具有 UVLO。 您可以使用此 UVLO 使转换器在 4.2V 时导通、否则关断。

    请查看 LMR38010。 您可以根据公式 14 检查关断电压约为 3.7V、接近所需的 3.8V。 您还可以将其与打开的另一个器件并联、该器件允许将 3.8V 直接传递到输出。  如果应用通过 MCU 在电池模式和电源模式之间进行选择、那么使用 MCU 很容易做到这一点。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMR38010

    e2e.ti.com/.../We-need-a-Buck-Converter-similar-like-TPS62826-or-TPS62840.pdf

    您好、Richard 
    我尝试更好地描述它、请查看 pdf

    谢谢

    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我现在更好地理解了用例 — 谢谢。  

    我认为输入电压范围之间存在冲突、因为宽输入电压范围的器件通常不具有 TPS62826 或 TPS62840 中会看到的省电模式。  

    遗憾的是、我认为除了 LMR3650x 系列外、我们目前的产品系列中没有规格与 LMR3650x 系列相似的转换器。  

    让我在内部与我们的团队核实、并检查我们拥有的产品。  如果您有专门的 FAE、请联系他们并告知他们需求、我们可以查看我们是否有任何可以支持该需求的产品。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    TPS62177 的运行电压最高为 30V。 我想使用 PSpice for TI 进行仿真、但必须在何处连接 ILIM 引脚。 我收到此节点的错误: 错误 (ORPSIM-15141):节点 N24677 处的连接少于 2 个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS62177 或 TPS62175 的最小输入电压 4.75V 太高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我与内部团队进行了检查、目前没有任何在 TPS62177 或 TPS62175 中看到具有节电模式的器件。 这样做的原因通常是器件漏电流之间的权衡(由于输入电压更宽,因此需要更大的 FET)。  

    我建议在 PSPICE -MVB 论坛上发布 SR 问题。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    现在、我会在这个问题上标记 TI 认为已解决的问题、因为该问题已经涉及到其他业务部门的设备。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    对于具有外部 MOSFET 的降压转换器、是否存在任何可用的元件

    谢谢

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我们有控制器、请参阅随附的链接:

    https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-controllers/products.html#1129=Buck%3BBuck%20Controller&238max=60%3B700&

    谢谢、

    Richard