This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38015-Q1:LMR38015FS5QDRRRQ1

Guru**** 2503565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543243/lmr38015-q1-lmr38015fs5qdrrrq1

器件型号:LMR38015-Q1


工具/软件:

对于 IC、RFBT 和 RFBB 的固定 5V 输出版本、是否仍需要采用与 IC 可调版本相同的方式来配置它们、或者是否不需要以这种方式处理它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailu、

    对于固定输出版本、您可以将输出电压节点直接连接到 FB 引脚。

    我建议 DNP RFBB 和 Pop RFBT 为 0 欧姆。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将再次仔细检查。对于固定 5V 输出版本、它是否像这样更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailu、

    是的、正确。

    谢谢、

    Richard