This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25188:进入关断模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542377/bq25188-shutdown-mode-entering

器件型号:BQ25188


工具/软件:

你好。

我不太清楚 BQ25188 是否可以 在 VIN 处于工作范围内的情况下通过长按按钮进入关断模式。 按下按钮进入关断模式的唯一图片(图 8-12)是 Vin = 0V

此致、

Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    感谢您的联系。 我将于 7 月 21 日在星期一上与您联系。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    当按钮 长按持续时间 tLPRESS(由 REG0x8 中的 MR_LPRESS 位配置)、并且 REG0x11 中的 PB_LPRESS_ACTION 位设置为 2b11 (“启用关断模式“)时、可使用该按钮进入关断模式。 该行为取决于 VIN 的状态:

    • 如果 VIN < VIN_PORZ(典型值为 1.3V)、则 在长按持续时间后立即进入关断模式。
    • 如果 VIN > VIN_PORZ、关断模式会在长按持续时间后排队、并在 VIN 被移除或降至低于 VIN_PORZ 时进入。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的解释。 还有一个问题:
     电池充电时是否检测到长按并排队关机模式?

    此致、

    Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    感谢您的跟进。 很高兴我能提供帮助。

    是的、在电池充电时可以检测到长按操作。 请注意、按下按钮时充电将暂停、因为充电器会看到 VTS = GND 低于 TS HOT 阈值。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的解释。 问题的第二部分:   在电池充电过程中检测到长按后、关机模式是否会排队? 下面是其他一些相关问题:

    1.   释放按钮后、电池充电是否会自动恢复?
    2. 假设 PB_LPRESS_ACTION_1:0= 2b01、
      EN_PUSH = 1、
      MR_RESET_VIN = 0。
      电池正在充电时长按一下硬件复位是否会开始

    此致、

    Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

      释放按钮后电池充电会自动恢复吗?

    是的、由于 VTS 将上升到 TS HOT(上升)阈值以上、因此释放按钮后将自动恢复充电。

    假设 PB_LPRESS_ACTION_1:0= 2b01、
    EN_PUSH = 1、
    MR_RESET_VIN = 0。
    电池充电时长按一下硬件是否会开始重置

    是的、在此配置中、长按后会发生硬件复位。 BQ25188 数据表中的第 7.3.11 节列出了硬件复位序列。 由于输入 FET 和 BATFET 在硬件复位期间关断、因此复位期间不会进行充电。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的解释。 我不得不重复我的旧问题:

        在电池充电过程中检测到长按后、关机模式是否会排队?

    此致、

    Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    感谢您的跟进。 是的、可以在充电期间长按后进入关断模式队列、当 VIN 低于 VIN_PORZ 时将进入关断模式。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    非常感谢您的所有解释。

    此致、

    Vadim