主题中讨论的其他器件: TPS65987、
工具/软件:
您好、
我基于您的 EVM 电路 (USB-C-PD-DUO-EVM) 制作了另一个 PCB。我目前正在尝试连接我设计的 PCB 到 EVM 上的 FTDI 接口、并使用 tps6598x 应用自定义工具将软件刻录到 PCB 上的 TPS65987D 中。
但目前我遇到了 SPI 无法读取区域的问题、如下所示:

据我所知、EVM 上有一个 SPI CS 接头 (J202)。 通过短接一端、FTDI 的 CS 引脚可以连接到 EVM 上供电方或受电方 SPI 闪存 (U6 或 U201) 的 CS 引脚、然后我们可以通过该工具读取其区域。 因此、我认为、如果我将 EVM 上的 J2 接头连接到我设计的 PCB 上的 SPI 闪存、并且 EVM 的 J202 任一端都未短接、EVM 上的 FTDI 应该能识别 PCB 上的 TPS65987D、并能够通过工具读取或刻录它、但它似乎无法正常工作。 我不确定哪里出了问题。
TPS65987D 是否需要进行预编程、然后才能使用应用工具通过 FTDI 读取 SPI 区域、或者 SPI 闪存是否有任何规格要求?
以下是我的电路:
- TPS65987D


- SPI 闪存

- SPI/I2C 接头

基本上、设计与 EVM 上的源 PD 控制器类似、但有些器件已经简化、一些元件的规格不同、但功能相似、P3V3 由外部电源供电。