This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:Vout:3.3V 的 RFB_PG (top) 设置

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543280/tps7a94-rfb_pg-top-setting-for-vout-3-3v

部件号:TPS7A94


工具/软件:

尊敬的团队:

基于 公式 RFB_PG (top)= RFB_PG (bottom) x (VOUT (nom)/0.2V x K - 1)

Vin:5V;Vout:3.3V

所需的输出电压为 VOUT (nom)=3.3V(根据表 8-1 设置)
RFB_PG (bottom)= 12.4K(根据表 8-1 设置)
K= 95%(根据表 8-1 设置)

RFB_PG (top)= 12.4*(3.3/0.2*0.95 - 1)=181.97k Ω

由于我无法根据表 8-1 获得 187K、因此使用 187K 欧姆来获得 VOUT (nom)
187= 12.4*(VOUT (nom)/0.2*0.95 - 1)
=> VOUT (nom)= 3.385V

3.385V 不是我想要的输出电压、3.3V

因此、我更改了 K = 90%的设置、设置达到 3.3V 的 90%以触发 PG

RFB_PG (top)= 12.4*(3.3/0.2*0.90 - 1)=171.74k Ω
所以、我的电路选择 169 千欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    只是为了澄清这个问题。 是否希望我确认您的电阻值?

    谢谢、
    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    根据原理图的机密 信息、我可以向您发送私人消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin、

    是的、您可以发送电子邮件至 v-hosear@ti.com

    谢谢、

    Vahnroy