This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:参考代码

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543264/tps65381a-q1-reference-code

器件型号:TPS65381A-Q1


工具/软件:

大家好、团队

我的一位关键客户 KyungShin 询问 TPS65381A-Q1 的参考代码。

我们了解有 EVM GUI。

否则、客户必须编写代码才能启动或执行其他操作。 您能否提供参考? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我不知道此 PMIC 有任何参考代码。  TMS570 MCU 库中可能有一些参考代码。 对于 EVM、您还需要 TI-GER 电路板、我相信您可以通过以下链接订购一个

    https://www.ti.com/product/TPIC8101EVM/part-details/TPIC8101EVM

    除此之外、他们应该能够通过数据表中所述的相应 SPI 读取和写入来控制 PMIC。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Michael Hernandez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的评论。

    我知道我们没有参考代码。 是否有任何启动此 PMIC 的流程图? 或状态机通过 SPI 读取/写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    数据表中有一个图表  

    默认情况下、PMIC 最终将稳定到安全状态。 PMIC 只能在处于诊断状态时进行配置。 您可以通过设置诊断状态掩码来保持诊断状态。 完成 PMIC 的配置后、您可以转换到运行状态。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Michael Hernandez