This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866S-Q1:设计咨询

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543982/lp8866s-q1-design-consult

器件型号:LP8866S-Q1


工具/软件:

您好的团队、

1.如果客户不想使用 I2C 接口、应将哪个寄存器用于相移 PWM 模式。

2.数据表表示 RISENSE 应始终不小于 RSENSE、但在表 7-3 中似乎提供了错误的例子。 客户是否可以使用 45mΩ 、33mΩ

3.如何计算 此设备的功耗?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowie

    • 这两种对于设计来说都是可以的
    • RSENSE 不小于 RISENSE、这意味着输入 OCP 需要高于逐周期限制。
    • 您可以使用 VDD * IQ+Vheadroom* Iout*通道号进行计算。