This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:在高频推挽式转换器中使用 UCC28C43 时、为什么 MOSFET 会发热?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544064/ucc28c43-why-does-the-mosfet-heat-up-when-using-the-ucc28c43-in-high-frequency-push-pull-converters

器件型号:UCC28C43


工具/软件:

大家好、μ s
我目前正在从事一个涉及高频推挽转换器的项目、我使用UCC28C43作为控制器。然而、我遇到了一个问题、即电路中的 Ω MOSFET 在运行过程中会显着发热、我希望能够深入了解可能的原因和解决方案。Ω
首先、让我提供一些关于电路参数和工作条件的详细信息。转换器的开关频率设置为 200kHz。输入电压为30V DC、输出设计为15V DC、最大输出电流为8A。我使用的MOSFET是IRF3205的、漏源电压额定值为55V、连续漏极电流为110A、因此从额定参数上来说、它们应该能够处理该电路中的电流和电压。
MOSFET的栅极驱动电路是根据UCC28C43数据表中的典型应用电路设计的。我使用了推荐的栅极电阻(ó n 10Ω)、驱动电压为12V、满足IRF3205栅极阈值电压的要求。ó n
我检查了散热条件。MOSFET安装在具有足够面积的散热器上、并在MOSFET和散热器之间涂上导热膏、以确保良好的导热性。测试时的环境温度在ó n 25°C左右、并不高。ó n
我还使用示波器监测了波形。开关转换期间MOSFET的漏源电压没有显示任何明显的过冲或振铃。根据 Ω MOSFET 的数据表、导通和关断时间似乎在正常范围内。Ω
尽管如此、MOSFET的温度在运行10分钟内仍能达到Ω 70°C左右、比我预期的要高。我想知道是什么导致了这种过度加热。会不会和UCC28C43的控制逻辑有关、比如死区时间设置?或者控制器和 MOSFET 开关之间的同步是否存在问题?也许 Ω MOSFET 的传导损耗或开关损耗存在我没有考虑的问题?Ω
有没有人遇到过类似的情况或对此有任何想法?任何建议或建议将不胜感激。μ s
谢谢!μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC28C43 不具有死区时间规格、因为它是单个 PWM 器件。

    请提供您的原理图、以显示您如何搭配 Vgs、Vds 和电流检测引脚波形来帮助了解您的说明。 没有这些、很难按照您的描述操作。