This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:在 PoE 菊花链中使用“升压“。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543419/tps23731-use-of-boost-in-the-poe-daisy-chain

主题中讨论的其他器件:TPS23731

Parça Numarası:TPS23731

Araç μ yazılım μ s:

尊敬的 Diang:

菊花链电路中使用的是什么“升压“? 我们是否可以将电压从以太网端口 (RJ45) 直接提供到 PSE 的输入端?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    因为 PSE 输出电压需要足够高才能满足合规性要求。 例如、3 类 PSE 需要 50V 至 57V 端口电压。 但如果之前的 PD 具有长电缆、总线电压可能会降至此范围以下。 在这种情况下、需要使用升压转换器来确保可以满足所需的端口电压。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。