工具/软件:
我们的 SDR 设计使用 TPS61165DRVR 来驱动用于显示频谱的 LCD 上的 LED 背光、它由 13.8V 输入供电、我们严格遵循了 TI 设计指南和 PCB 布局。
问题: 在天线断开的情况下、61165 的 1.2MHz 信号检测为–95 dB、7MHz 的声道信号也为–95 至–105 dB、这导致干扰弱的无线电信号。
对于大多数设计来说、这不是问题、但对于 SDR 无线电设计、这是问题。
我们尝试了铁氧体磁珠、因为它们直到频率提高后才真正具有太多的阻抗。
我们已经并排跟踪 LEDA 和 LEDK 线路以减少辐射、可以在这些线路接地时添加 0.1uF 去耦器、或者是否有更好的方法?
我们的电路符合数据表。