This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:如何抑制 SDR 产品中的 1.2MHz &放大器;谐波

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541693/tps61165-how-to-suppress-the-1-2-mhz-harmonics-in-an-sdr-product

器件型号:TPS61165


工具/软件:

我们的 SDR 设计使用 TPS61165DRVR 来驱动用于显示频谱的 LCD 上的 LED 背光、它由 13.8V 输入供电、我们严格遵循了 TI 设计指南和 PCB 布局。

问题: 在天线断开的情况下、61165 的 1.2MHz 信号检测为–95 dB、7MHz 的声道信号也为–95 至–105 dB、这导致干扰弱的无线电信号。

对于大多数设计来说、这不是问题、但对于 SDR 无线电设计、这是问题。

我们尝试了铁氧体磁珠、因为它们直到频率提高后才真正具有太多的阻抗。

我们已经并排跟踪 LEDA 和 LEDK 线路以减少辐射、可以在这些线路接地时添加 0.1uF 去耦器、或者是否有更好的方法?

我们的电路符合数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    您是否可以附加您的 sch&layout 以进行进一步检查? 此外、还 需要您提到的问题波形。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路如下:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于波形、SDR 拾取了 61165 的 1.2MHz 驱动频率、并且是谐波。  它的带宽约为 3-4 KHz,听起来有点像吹风。 我确实把范围放在了 LEDA 线,但它似乎破坏了芯片的稳定,它烧坏了。  我们有数百个此类单元、它们按预期驱动 LCD、所有这些单元在天线没有信号时、在大约–100dB 的频率下具有相同的 1.2MHz 信号发射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    布局中的 GND 浇注未完成、这会导致大电流环路、从而导致 EMI。

    首先、我认为您可以从当前电路板进行调试、请将 1 2.2uF 添加到输入电容器、并将 4.7uF 添加到输出电容器、如上所示。

    您是否还能附上 SW 波形、因为您提到声音有点像吹风。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了电容器、但 EMI 没有变化。
    我将尝试尽快捕获 SW 信号和 POST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 SW 信号示波器屏幕截图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    我们的专家 Colin 将于下周初与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Robin、

    从 SW 上、我看到器件工作稳定。 为尽可能避免更改布局、 建议在 LEDA 和 LEDK 和接地端之间添加 0.1uF 去耦器。 我还想知道您使用的是哪种电感器? 我还建议开关电感器保持 180 度并进行测试。

    谢谢、  

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  最好在引线 EN 处 FPC 连接器旁边添加 0.1uF 以将 LEDA 和 LEDKA 上的去耦器接地吗?
    电感器是 Sumida CDRH4D22HPNP-100MC 数据表

    我们是否应该将接地平面无区域与电感器保持一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    是的、您可以这样做。

    将接地平面无区域保持在电感器下方对于开关频带噪声来说是无用的。 我更建议您在 IC 底部浇注完整的 GND。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 下方有一个完整的接地层。
    只有在电感器的下方没有接地平面。

    为了进行确认、我应该在电感器下方放置一个完整的接地层吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、我想您是一名 TI 员工、该特定 TPS61165 IC 的专家。 您的个人资料未说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 LEDA 和 LEDK 到地之间添加了 0.1uF 陶瓷 50V 电容、与 EMI 水平没有区别。  我还在 LEDA 和 LEDK 之间添加了 0.1uF 电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    明白了。 您是否在电路板上安装了 EMI 滤波器?

    C30 值如何? 建议使 C30=2.2uFx2。

    您能重试吗?

    谢谢、

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪一个 EMI 滤波器?
    增加了 L3、但我们的 SDR 接收器检测到的 EMI((1.2MHz 的谐波)水平没有变化、该接收器使用 Tayloe 检测器和高增益运算放大器。  我们还尝试通过 5V 电源轨运行运算放大器、该电源轨经过大量去耦、但没有差异。
    C30 是 100nF 陶瓷去耦器、50V X7R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 SW 布线宽度从 0.8 更改为 0.4mm、以进一步减小面积、我在电感器下方添加了接地平面、并添加了更多接地过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    听起来不错、但您应该在 C30 位置添加更多帽。 将 C30 从 100nF 更改为 2.2uFx2+100nF。 只有 100nF 不适用于噪声滤波。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Colin、 图中所示的 C30 左侧有一个 22uF X7R 去耦器、这将滤除至相当低的频率。 距离 C30 4.5 毫米、可以吗?  另外、请告知我您的职位、我不知道您是 TI 员工还是同一论坛上的像我这样的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Robin、

    该电容器用于稳定输入、不用于噪声滤波。

    盖子必须放置在胶珠前面的 C30 位置。

    是的、我是负责此器件支持工作的 TI 员工。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、C30 处为 2 x 2.2uF、路径中的 ESR 更低且电感更小、TDK C2012X7R1V225KT000N 怎么样?

    数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 Murata  GRM21BR71E225KA73L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PCB 的两侧都放置了两个 2.2uF 的 TDK:C34 和 C37、如下所示: