工具/软件:
您好、 本帖子中询问的一个问题是关于检测此设备是否存在电池的问题。 我正在尝试在我的设计中执行相同的操作、并且已遵循该帖子的可接受解决方案中显示的电池检测算法第 1 部分中概述的过程。 在没有连接电池的情况下、我的设置从 VBUS 获取电力(通过 USB)。 但很遗憾、我在设置中无法使该解决方案正常工作。
一些可能的线索:
- 我的设计包含电量监测计 (Analog Devices 的 MAX17263)。 BQ25628E 的 BAT 引脚通过检测电阻器连接到此电量监测计。 此检测电阻连接在此充电器的 BATT 引脚和电池本身。 我没有信心这是正确的 — 这是我第一次设计这样的电路,我从各种数据表和在线资源中综合说明了我对这些连接的理解。


- 我使用 VBUS 连接(通过 USB)测试系统、但未连接电池。 如上面的链接中所建议、我最初将 BQ25628E 上的 CE 引脚拉至高电平、以在尝试检测电池之前禁用充电。 我注意到这会导致连接到器件上 STAT 引脚的 LED 亮起、这对我来说似乎很奇怪。 此时电量监测计似乎也有电流向它、这也令人惊讶。
- 电池情况下进行 ADC 测量时、这些值才会出现。 VBAT 值看起来合理、大约为 4.0V 等等。 但是、当我完全断开电池连接时、ADC 读数似乎约为 4.1V-4.2V。 我对此完全感到困惑 — 我希望这里的值更接近零?
这里可能出现什么问题、或者我可以对此进行故障排除?
谢谢!