This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:新裸片的 ESD 数据

Guru**** 2509295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540370/lm4040-n-esd-data-for-the-new-die

部件号:LM4040-N


工具/软件:

您好的团队、

我们收到了以下评论。

>我们通过了 1KV,我们现在在数据表上提出了最低 AECQ/JEDEC 要求。

您能否向我们提供测试结果、证明新模具可以承受 1kV 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您有收到的 PCN、此数据会经常包含在其中。 如果您没有、请联系您的 TI 当地销售团队。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    在 PCN 中将 CDM 从 1kV 更改为 500V、但我们收到了一份答复、称它仍具有 1kV 的能力、因此请披露通过 1kV 的测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PCN 文档中包含所有 ESD 数据。 我没有任何其他信息可供分享。 如有任何疑问、请通过电子邮件与我联系。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    我附加了部分 PCN

    这是否意味着 ESD CDM 已通过 500V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了一封电子邮件、请回复。