This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645-Q1:使用 LM65635-Q1 的通用设计

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65635-Q1, LM65645-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543656/lm65645-q1-use-the-common-design-with-lm65635-q1

器件型号:LM65645-Q1
主题中讨论的其他器件:LM65635-Q1

工具/软件:

您好、团队、

我们想知道我们是否可以 P2P 替换 LM65645-Q1 和 LM65635-Q1、而不会对设计进行任何担忧和更改。  

此致、
胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    器件 P2P。

    但是、您需要重新计算两个器件之间的电感和输出电容。

    您可以使用产品文件夹中的计算器工具。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的双重检查。 我们理解为、布局可以重复使用、但需要重新计算电感和电容。

    此致、
    胜丸