This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:顶部电芯的均衡占空比远低于其他电芯

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543043/bq76972-balancing-duty-cycle-for-top-cell-is-much-lower-than-for-other-cells

器件型号:BQ76972


工具/软件:

您好、

我使用 BQ76972 进行 4S 智能电池设计。 底部三个电池电芯 分别连接在 VC1 和 VC0 之间、VC2 和 VC1 之间、VC3 和 VC2 之间、而顶部电芯连接在 VC16/15 之间、VC15-4 短接。 测试芯片的电芯均衡能力我观察到、与底部三个电芯相比、顶部电芯的均衡占空比要低得多:顶部电芯为~36%、底部三个电芯为~91%。 请参阅以下示波器截图:

  

某些上下文:

-仅使用主机控制的平衡(通过 0x0083 CB_ACTIVE_CELLS ()),自动平衡被禁用

-所有电芯的均衡电阻器均为 20 欧姆

- CB_LOOP_SLOW1/2 和 LOOP_SLOW1/2 被禁用、ADC 以 63ms 运行

问题:

顶部电芯均衡占空比是否应该降低? 如果是、有什么办法可以缓解该问题?

这种行为会使顶部电芯产生大幅降低的有效均衡电流、这非常令人困惑。 我看到其他几篇论坛帖子提到了类似的 症状、但 TI 并未明确承认 这种行为 是预期行为。 BQ76972 TRM 的第 10.2 节 提到了由于测量而导致的有效均衡电流降低 、但未明确提及电芯之间的占空比不相等。

-  BQ76952:BQ76952 顶部电芯平衡电流小于其他电芯 

-  BQ76942 :电池组顶部的电池 8 和 9 平衡速度慢得多 

-  BQ76952:平衡过程中的电流消耗 

提前感谢您、

瓦西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    该问题必须处理 CB_SLOW_LOOP 的配置。 要在均衡时增加顶部电芯上的平均电流、必须正确配置 CB_SLOW_LOOP。

    有关配置 CB_SLOW_LOOP 的原因和方法的更多详细信息、请参阅 此处的此主题

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    感谢您尽快回复我。 在平衡时降低电池监测器的采样率对于我的应用来说相当次优、但至少您知道报告的行为可以降低我的硬件设计风险。

    也许您可以帮助我解决另一个问题。 由于顶部电芯连接到 VC15-14、我怀疑其读数预计会报告为 cell16。 因此、为了读取全部 4 个电芯的同步电压/电流测量值、我必须使用两个而不是一个昂贵的子命令: DASTATUS1 (0x0071) 用于底部三个 电芯、而 DASTATUS4 (0x0074) 用于报告为 cell16 的顶部电芯。

    问题:您能否确认、按照将顶部电池连接到 VC16/15 并短接未使用的电池输入引脚的 TI 硬件设计建议、在我的情况下、必须将顶部电池电压读取为 cell16、而不是 cell4? 如果是、是否有办法使顶部电芯(电芯 4)映射到 BQ76972 报告的电芯 4?

    感谢您的支持。

    此致、
    瓦西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    是的、我可以确认建议将顶部电池连接到 VC16/15、这反过来要求您读取顶部电池电压为电池 16、而不是电池 4。 但是、如果您的应用不需要电芯平衡、则无需将电芯 4 连接到 VC16/15。 如果需要电池平衡、那么很遗憾、需要使用两个子命令来读取同步电压/电流测量值。

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rohin、复制它。 感谢您的快速支持。