This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:理想二极管控制器荣获“#39;t 按预期发挥作用“

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543327/lm7480-q1-ideal-diode-controller-won-t-function-as-expected

器件型号:LM7480-Q1


工具/软件:

大家好:  

我们采用电池供电设计 (28V LiFePO4)、电池将连接到 AUX 电源线、有时 24V 直流壁式适配器将连接到主电源线、主电源线优先。 我们还有一个充电输入、用于在系统由主路径供电时为电池充电。  LM7480-Q1 控制器 采用 CD 配置、并遵循 基准的此优先电源多路复用。  

我们还使用了 TIDA-010240 多电池包智能电池充电器参考设计来确定优先级多路复用器件。 如图所示、U3 的 EN 线路连接到 U4 的 OV 线路。  

请查看此电路、让我知道我缺少什么或做了什么错误。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MKR:

    您面临的问题是什么?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  
    连接两个输入后、控制器开始振荡。  
    只使用外部电源输入时、它可以正常工作、仅使用电池输入时、它也可以工作、但大约+50°C 后会切断、并在冷却到+40°C 后重新接通。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MKR:

    请分享一些波形以显示误差。

    探头 VIN、VOUT、VS、HGATE、DGATE

    此致、

    Shiven Dhir