This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:VCCIO 端接 — 如果 SVID 未使用

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542332/tps53688-vccio-termination---if-svid-is-unused

器件型号:TPS53688


工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

TPS53688 设计仅使用 PMBus 和通道 A。VCCIO 的正确端接是什么?  

PMBus 使用始终开启的电源、而不是控制器的 VCC 电源。

根据数据表请求、SV_CLK 和 SV_DIO 连接到 GND、SV_Alert 打开。

我是否应该通过 10k 将 VCCIO 连接到两个电源中的一个(首选 VCC)?

谢谢你。  

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:  

    如果未使用 VCCIO 或 BVR_EN、则可以继续并将引脚接地。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    非常感谢。  
    引脚 20 应该选择哪个功能?  
    如果未使用通道 B、选择 BVR_EN 听起来更合理。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:  

    您非常欢迎、我们非常高兴。  

    正确、将引脚 20 配置为 BVR_EN 最有意义。 我个人没有听说过 将引脚 20 配置为 VCCIO 并连接到 GND 时出现任何“误报“VCCIO UV 事件、但我建议将其保留为 BVR_EN、这样就减少了需要考虑的一件事。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。