This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543570/lm5176-schematic-review

器件型号:LM5176


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助查看 LM5176 原理图、

输入电压 9~36V、正常 19V、输出电压 19V、13.89A

需要改变电感器吗? 还是需要修改相同的值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    (在下面的列表中,应再次检查的项目已标记为粗体)(注意:此处保留其他信息以概述已检查的项目)

     

    快速入门计算器:

    • 注意:我没有检查所有值以匹配原理图、快速入门计算器中的值是用于检查的参考值
    • 斜率补偿远低于建议值
    • 相位裕度有点低、但还应在实际设计中进行检查以将所有寄生效应考虑在内
    • 对于最低输入电压,估计的电感器损耗非常高 — 这会使电感器过热
    • 此外、MOSFET 中的损耗预计也非常高
    • 电感器峰值电流为~ 31A、但电感器饱和为 32A、这已经非常接近

     

    原理图:

    (在下面的列表中,应再次检查的项目标记为粗体)  

     

    • VISNS 下为 2k 的串联电阻(如果 Vin > 40V、则是必需的、但建议在所有条件下使用、因为 VIN 在突发期间也会增大、仅 LM5176)
    • BIAS 已连接 — 不确定 DCin 的位置
      如果不使用 BIAS、则连接到 GND 或 VIN(请勿保持开路)- BIAS max = 40V!
    • 模式:允许的电阻器
      (LM5176 仅 93k1200k 或 Vcc)
    • VCC 处的电容
      VCC 处的电容足够大 — 检查与引导电容器的比率(至少 5 个)
    • SW1 和 SW2 上的缓冲器  
      在 SW1 和 SW2 上放置缓冲器的空间
       (然后,由于 EMI 等原因,可以在需要时填充它们,而不更改布局)
      注意:缓冲器 R 连接到 GND、而不是电感器、以实现更好的热性能
    • 缓冲器连接到 PGND、而不是连接到检测电阻
      ->请勿连接到检测电阻、以避免缓冲器电流注入检测信号
    • 在 MOSFET 栅极信号线中添加串联电阻
    • (然后可以在需要时更换它们(例如由于 EMI)、而无需更改布局、
      附加选项:并联一个二极管以实现慢速导通和快速关断。
    • 栅极电阻器<= 5 欧姆
    • MOSFET 的额定电压
      (建议裕度为 30%)
    • 从 LM5176 进行电流检测 (CS/CSG) 使用开尔文连接
    • CS/CSG 处的滤波器: Tau < T/200
    • EN/UVLO 处的电容
      在 EN/UVLO 的低侧电阻器上添加电容器有助于避免启动纹波、尤其是选择极低的启动电压
    • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置
      UVLO 设置为 6V、但工作范围从 9V 开始 — 相对较大的距离
    • ISNSP/N 在未使用时短接并连接到 GND
    • 选择建议用于斜率补偿的电容器。 最好是下一个较低值、而不是较高值(=更多斜率补偿)
    • 请检查整个范围内的相位裕度(建议> 60 度)

     

    布局(仅供参考)

    (在下面的列表中,应再次检查的项目标记为粗体)

     

    • 靠近引脚的 VCC 电容器
    • AGND 和 PGND 连接在散热焊盘上 — 是
    • 散热焊盘中的过孔:散热焊盘可以获得更多过孔、以更好地分配 LM5176 的功率损耗
    • AGND 岛
       -> AGND 电源区域有助于避免注入 AGND 相关元件中的干扰
    • 与 CS/CSG 检测电阻的开尔文连接 -> CSG 应具有专用导线至检测电阻、而不是通过接地平面
    • 与 ISNS+/-检测电阻之间的开尔文连接(如果不使用,则短接至 GND)
    • HDRV1/SW1 的小电流环路(此导线封闭的区域应尽可能小-最好使两者都相互叠加)
    • HDRV2/SW2 的小电流环路(由这根电线包围的面积应尽可能小-最好使两者都相互叠加)
    • 接近 MOSFET 的输入电容
    • 接近 MOSFET 的输出电容
    • FB 分压器接近 LM517x

     

     

    PDF 链接:
    有关布局的其他信息可在此处找到:

    (1) 四开关降压/升压布局提示 1:确定布局的关键器件

    (2) 四开关降压/升压布局提示 2:优化功率级中的热环路

    (3) 四开关降压/升压布局提示 3:将差分检测线路与电源平面分离

    (4) 四开关降压/升压布局提示 4:栅极驱动和返回路径布线

    此致、

     Stefan