This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74680EVM:具有大输出电容和弱耦合源的开关逻辑问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74680EVM, LM74680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543780/lm74680evm-switching-logic-issues-with-large-output-capacitance-and-weakly-coupled-source

器件型号:LM74680EVM
主题: LM74680 中讨论的其他器件

工具/软件:

设置:
LM74680EVM
交流电源:弱耦合电感器、0-30V、60Hz
负载:94mF 输出电容器+轻负载

问题:LM74680 的开关逻辑无法与 94mF 大电容器搭配使用。 会出现零星的微脉冲充电行为、而不是正常的整流。
由于两个顶部 MOSFET 都导通、交流波形崩溃、当 MOSFET 对短暂导通时、我们会看到交流输入中出现零星的尖峰。 常规二极管电桥正常工作、但如果启用控制器、LM74680 将无法正常工作。 控制器似乎无法处理弱耦合和大电容的组合。

在大负载下、开关在达到特定阈值时也能正常工作。 当输入功率在某个时候增加时、开关开始变得不一致。

已找到的解决方案:
选项 1:在电容器之前添加 110μH 串联电感器能够实现 LM74680 正常运行
方案 2:减小输出电容可使开关逻辑正常工作

问题:
对于弱耦合源、LM74680 是否可以正常运行、建议的最大输出电容是多少?
与无源二极管电桥相比、是否有确定理想二极管桥控制器电容器大小的应用指南?
开关逻辑在无源二极管的情况下似乎对负载特性很敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedanth:

    您能在看到充电不当时分享波形吗?

    请探测 IN1-IN2、OUTP、TG1、TG2、IOUT

    此致、

    Shiven Dhir