This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772-Q1:想移除 MOSFET 的 Q3 和 Q4

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020033, LM51772-Q1, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543869/lm51772-q1-would-like-to-remove-q3-and-q4-of-mosfet

器件型号:LM51772-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020033LMR43620

工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直在考虑使用 LM51772-Q1 为基于 TIDA-020033 的 D 类放大器提供 H 类解决方案、并有疑问。 请您仔细回答一下。

我的客户计划仅将 LM51772-Q1 用作降压转换器、因此我认为可以移除 MOSFET 的 Q3 和 Q4。 我的客户计划移除 Q3 和 Q4 的原因是为了减小 PCB 尺寸。 我是否可以移除 MOSFET 的 Q3 和 Q4? 电源轨的要求如下。

输入电压:24V 电池

输出电压:最大 14V

输出电流:最大 1.5A

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    不建议这样做。 如果仅需要降压功能而仅需要 1.5A、则可以使用降压转换器 LMR43620 等