This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:降压稳压器建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54KC23, TPSM8D6B24, TPS546D24S, TPS544C26, TPS548C26, LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535389/tps543c20-buck-regulator-suggestion

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:TPS544C26TPS548C26、TPS54KC23 、TPSM8D6B24、TPS546D24S、 LM27403

工具/软件:

我们之前设计过“TPS543C20RVFT"器“器件。 现在、我们要求降压稳压器必须支持 30A 以上的输出和 15V 输入电压。 您能根据这个提出一些降压稳压器器件吗?

谢谢、
Sampat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:  

    让我为您提供一些选项、我会尽快回复您

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    以下是支持 15VIN 和 30A+负载电流的器件的完整列表:


    TPS544C26/TPS548C26

    TPS54KC23

    TPS546D24S、TPSM8D6B24

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢您的更新。

    我们还寻求 12V 的降压稳压器输出电压支持。 此处建议的器件不支持 12V 作为输出。

    要求如下:

    1:输入电压必须支持 15V 电压
    2.输出电压支持 12V
    输出电流支持 30A 以上

    此致、
    Sampat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    Britton 本周将做出回应

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sampat、我不支持此范围内的任何产品。 我建议使用 WEBENCH Power Designer 工具、该工具可让您查找 TI 所有产品中支持您条件的器件

    webench.ti.com/.../

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    我已在 TI Webench 工具中查看、但无法找到支持 12V 作为输出的降压稳压器器件。 如果任何降压稳压器器件符合上述要求、请提出建议。

    谢谢、
    Sampat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sampat、我有 LM27403、它是一款支持高达 30A 电流并支持 15VIN-12VOUT 的控制器

    这对您有用吗?

    此致、

    Britton