This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299-Q1:如何计算 TPS61299-Q1 的效率

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299-Q1, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540702/tps61299-q1-how-to-calculate-efficiency-of-tps61299-q1

器件型号:TPS61299-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61099

工具/软件:

您好:

如何计算  TPS61299-Q1 升压转换器的效率? 数据表第 5.6 节中的效率图均未显示特定的 VIN/VIN/ VOUT /电流条件。

在 2024 年 2 月版 TPS61299-Q1 数据表 (SLVSHJ8) 的第 6.3.4 节中、有一句话说“请参阅来计算效率。“ 这句话似乎是指一个方程式,但参考缺失,方程式缺失。  

而我们在这里: 数据表中的图 5-2 标题错误。  标题为“正常模式下不同输入的 5.0V VOUT 效率“。 这与图 5-1 的标题相同、但两幅图显示的数据不同。 图 5-2 可能标题为“ 正常模式下的 5.0V VOUT 负载调整率“。

谢谢您、
Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、公式 1 也是不正确的。 请确认它应该与 TPS61099 数据表中的公式 5 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    请参阅这一个。