This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143A - 2P/3.30V/~15A、寻找 simpleis 模型、并对设计进行评论。 VOUT 预期为 3.30、但实际值为 2.517V

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543165/lm5143-lm5143a---2p-3-30v-15a-looking-for-simplis-model-and-comment-on-design-vout-is-expected-3-30-but-actual-2-517v

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5A

工具/软件:

为该器件寻找仿真模型 SIMPLIS、TINA、PSPICE(踏频 SPICE、如果我们这样做、而不是 TI 版本)


同事为我做了这件事,它现在在董事会,-原理图中有几个模块,如图片后注明



如图所示、IE RT 为 10K、而不是 54.9K
HO1/HO2 会保留 1-2 Ω
C785 看起来像 Cres、但它只是 VDDA 连接到 RES
忽略 ENA offpage、它不会变为任何位置




搭接为两相 3.3、2.1MHz

VCCA =~ 4.89V
VCCX =未连接(尝试在此处添加 5V)

TON = 78
TOFF=401
(大约)
在 1 侧和 2 侧

高侧 FET 为 CSD18563Q5A
低侧  为 CSD18543Q3AT

扼流圈为 SPM5030VT-R22M-D TDK、0.22u、Isat=21

SW 节点看起来是合理的、但似乎没有闭环到 3.30V Vout




VOUT 测量值约为 2.517v、w 为 20mV p-p

负载目前很小(低于 100mA)


VIN =~ 13.79V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我可以发送一个简化的 SIMPLIS 模型。  

    FB 引脚电压是否为 0.6V?

    请完成 LM5143 快速入门计算器 https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC 来检查您的设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:这里的输入电压是多少? Fsw = 2.1MHz 非常高。 此外、FET 的选择有点不寻常(60V 器件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 可以是 36V、但目前在工作台上为 13.8
    FB1 和 FB2 绑定用于固定 3.3 模式两相、因此在该处无法测量 0.6、为 0 和 4.89V





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    f =高电平以保持扼流圈较小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 quickstart 文件检查补偿(如果需要,发送此文件以供审核)。 Rcomp 的 510Ω 似乎太低了...