This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5814:逻辑电平兼容性

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543483/lp5814-logic-level-compatibility

器件型号:LP5814


工具/软件:

尊敬的团队:

   我们目前正处于转换器项目的开发阶段、并正在考虑使用 LP5814DRLR 来驱动 599-2310-427F RGBW LED。 我们设计中的 MCU 在 3.3V 的逻辑电平下运行、而 LED 驱动器将由 5V 电源供电。 我们想确认这种电源电压差是否会导致 MCU 和 LED 驱动器之间出现任何逻辑电平兼容性问题。

此致、

Bhavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavan:

    我们的专家目前正在出差,一旦他回到办公室,很快就会回来给你。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavan:

    使用不同的电源轨没有问题。

    由于 SCL/DSA 的高/低阈值是与 VCC 无关的绝对值。

    此致、

    Felix