This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:功率限制的电流限制阈值与应用设计示例不匹配

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543708/tps2493-current-limit-threshold-for-power-limited-does-not-match-application-design-example

器件型号:TPS2493


工具/软件:

您好、

我们使用功率限制模式

第 3 页的数据表指出、 “功率限制跳变“下的电流限制阈值电压为 25mV

然而、第 20-24 页上的应用设计示例尽管功率受限、但仍使用 50mV 来计算 Rsense:



此外、数据表不清楚如何 在功率限制模式和电流限制模式之间进行选择、我能够从以下数据表行推断出一些逻辑、但希望提供更明确的说明。


请您澄清一下:

  1.   在功率限制模式下、电流限制阈值应使用什么值 (25mV 或 50mV)?

  2. 如何确定设计是在功率限制模式还是限流模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    带有功率限制跳变的电流限制阈值 V((VCC 检测)意味着器件处于功率限制状态。 请参阅测试条件:VDS 在一种情况下为 48V、在另一种情况下为 18V。 当器件处于功率限制条件时、流经 RSNS 的电流将 25mV/RSNS。

     没有功率限制跳变的电流限制阈值 V((VCC 检测)意味着器件处于 电流限制状态。 请参阅测试条件、VDS = 0V。 当器件处于 限流条件下时、流经 RSNS 的电流将为 50mV/RSNS。

    绿色圆圈:当前限制

    蓝色圆圈:功率限制