This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:24V 输出、0.5A 电流的参考设计

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TL431, TPS23754, PMP22301, PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543764/tps23754-reference-design-for-24v-output-at-0-5a

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP22301、TPS23731 、TL431、 PMP22806

工具/软件:

PoE 团队、

TPS23754 是否有一个比 PMP22301 更紧凑但仍然使用现成变压器的参考设计?

要求:

VOUT 为 24V

IOUT 为 0.5A

VIN 为 44V 至 57V DC

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    很抱歉、我们没有另外一个 24V  TPS23754 参考设计。 电路板尺寸主要可通过布局来减小。  

    如果客户可使用 TPS23731、则可采用初级侧调节、 从而节省 BOM:
    - 1 x 光耦合器 (FOD817AS)
    - 1 个外部误差放大器 (TL431)
    - 2 个次级侧软启动二极管(BAT54S-7-F 用于 2 个二极管)

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我感谢这项建议。  是否有显示您刚才使用 TPS23731 所描述内容的参考设计?  (理想情况下为 24V 输出)

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    PMP22806 是一款使用 TPS23731 的 12V 参考设计。 其变压器 (LDT1069-50R) 绕组可通过以下更改配置为 24V 输出。  

    需要更改次级侧开关二极管和电容器以满足更高的输出电压:二极管需要 100V 或更高电压、输出电容器需要 30V 或更高电压。    

    此致、

    DIAN