This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:TLV709A33DBVR SPICE 模型

Guru**** 2503575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532345/tlv709-tlv709a33dbvr-spice-model

器件型号:TLV709


工具/软件:

我需要适用于 TLV709A33DBVR 的 SPICE 模型
网站上仅提供该型号的 TLV70950_TRANS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredj:

    我们目前没有 TLV709A33DBVR 的已发布模型。 作为权变措施、我建议使用 TLV70950_TRANS 模型并将第 76 行修改为以下内容:

    R_R1_FB         FB OUT  1.74meg TC=0,0 

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您给 Fredj 的回答对我尝试对此稳压器可调节型号 (TLV709A01) 进行建模很有帮助。 如图所示、可以通过更改 R_R1_FB 来调节输出电压。 更进一步地说、通过从模型中移除 R_R1_FB 和 R_R2_FB 并将 FB 作为第四个引脚公开、我可以在电路中使用外部电阻分压器对常规器进行建模。

    我的后续问题是、是否对 TLV709A33 基础型号进行这些更改可以提供可调型号的合理近似值、或者我是否缺少更多显著差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zeke、

    这应该合理地近似于可调变体

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您! 很高兴这回答了您的问题