This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715 的充电电流被锁定

Guru**** 2603445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537153/bq24715-the-charging-current-of-bq24715-is-locked

器件型号:BQ24715


工具/软件:

您好 TI 团队、

我们在新 PC 工程中遇到了 BQ24715 问题。 由于该工程具有独特的要求、我们需要在运行期间动态调整充电电流。 我们最初将充电电流设置为 4A、并成功地将其降压至 500mA 而不会出现任何问题。 但是、当我们尝试将电流从 500mA 增加到 1.5A 时、充电电流锁定在 1A。 从这一点开始、无论我们如何调整充电电流设置、输入电流都保持不变。 是否有其他人遇到此问题?

读取的寄存器数据:

ChargeOption:9156
InputCurrent:B80
ChargeVoltage:2220
ChargeCurrent:F80

写入的寄存器数据:

argeOption:9146.
InputCurrent:BB8
ChargeVoltage:222E
ChargeCurrent:Fa0

原理图:  VIN=19V 、电芯=2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好交换机、

    发生此行为时、您是否有系统负载?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian、

    系统没有重负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Switch:

    感谢您提供这些信息、我将对此进行详细了解。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Switch:  

    您似乎正在写入保留的位、这可能会导致出现此行为。 我建议确保您用于设置充电电流和输入电流的位不被保留。  

    此致、

    Aaron