This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:退出关断模式以通过 OTP 自动启用 FET

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543714/bq76952-exit-shutdown-to-enable-fet-automatically-by-otp

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的专家:

客户希望自动控制 FET。 进入关断模式时、需要禁用 FET。 退出关断模式时、需要自动启用 FET。  

您能否告诉 OTP 操作需要配置哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您必须设置 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN] 低电平转换为 1。 OTP 编程完成后、您的器件可以自主运行。

    确保 FET 选项[FET_CTRL_EN] 默认为 1 和 FET 选项[FET_INIT_OFF] 也默认为 0。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、
    Rohin Nair