This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:状态输出速度快于 1Hz

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543567/bq25172-status-output-faster-than-1hz

器件型号:BQ25172


工具/软件:

我们使用  BQ25172 在 120mA 下间歇性地为 4 节镍氢电池组充电 12 小时。 VBAT 状态连接到 LED 和微处理器的输入(配置为输入)、当连接充电和充满电的电芯时、状态引脚/LED 会按预期工作。

但是、在开路(或我假设任何故障情况)期间、状态引脚 每秒驱动一次 LED、当使用 4.7uF 输出电容器且未连接电池时、LED 大约每秒闪烁两次、然后保持三次、随后会增加到大约两倍(输出电容为 22uF)、并在没有输出电容的情况下保持导通。 这种行为的原因是什么? 随附的原理图、左侧是 BMS 的电源、右侧是电池、充电器的输出配置为仅在输入侧电压降至~10V 以下时放电。

使用 1uF 输出电容时、EVK 不会显示此行为。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam

    这是无电池情况下的正常行为。

    出现此行为的原因是什么? [/报价]

    当 BQ25172 通电时、该器件会将输出电容器充电至 OVP 阈值 1.7V /电芯。  故障将被置位、充电器关闭、STAT 指示故障。  由于负载、电容器上的电压将降低、在 1.33V/电芯单元将开始和间歇充电周期。  单元将再次进入 OVP 并重复该序列。  

    但是在开路期间(或我假设任何故障情况)、状态引脚每 秒驱动 LED 多次、在使用 4.7uF 输出电容器且未连接电池的情况下、LED 大约每秒闪烁两次、然后增加到大约两倍(报价输出电容)、并在没有输出电容的情况下保持开启状态[/22uF]。

    输出电容器越大、放电时间越长。  

    [/quote]