请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5881-Q1Thread 中讨论的其他器件:UCC14241-Q1、
工具/软件:
大家好、E2E 专家:
你好。
我目前正在使用 UCC5881-Q1 栅极驱动器进行两级电压源逆变器设计。 对于相应的电源、我选择了 UCC14241-Q1 IC。
感谢您提供有关如何准确计算全部六个栅极驱动器的总功耗的指导。 这将使我能够适当调整系统所需的 24V 电源的大小。
以下是原理图。
e2e.ti.com/.../PFC_5F00_GD_5F00_LS.pdf
e2e.ti.com/.../PFC_5F00_GD_5F00_HS.pdf
请注意、栅极驱动器板专为两电平电压源逆变器配置而设计、其中包括总共三个高侧栅极驱动器和三个低侧栅极驱动器。
参考时、使用的 MOSFET 栅极电荷为 660nC、开关频率为 70kHz。
此致、
公务员制度委员会