This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:BQ25172 的 ISET 电阻值

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540859/bq25172-iset-resistance-value-of-bq25172

器件型号:BQ25172


工具/软件:

BQ25172 的 ISET 电阻值
为了将充电电流设置为 400mA、我将 RISET 设置为 750Ω。
实际测量值仅为 200mA。

有问题吗?


电池:镍氢电池 2 节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yutaka

    这可能是由于热调节 (TREG) 会因高功率耗散而降低输出电流。  检查 ISET 引脚、当器件处于电流调节状态 400mA 时、该引脚应为 1V 。

    看到 200mA 时、输入和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill。

    我用冷却喷雾冷却 IC、并确认电流为 400mA。

    我还证实、当输入电压从 5V 降至 4V 时、电流为 400mA。

    我相信您的观察是正确的。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yutaka

    感谢您的更新。  任何将提高 PCB 热性能或降低功率耗散的因素都有助于解决这个问题。

    进入热调节不会停止充电只会由于电流减小而延长时间、计时器会减少一半、时间会加倍。