This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:8 节串联电池监控器 — 寄生效应?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539283/bq76942-8s-battery-monitor---parasitic-effects

器件型号:BQ76942


工具/软件:

您好、

我使用 BQ76942 测量 8S 电池的电芯电压。 更准确地说、该电池包含两个串联的 4 节串联电池、每个电池都有自己的平衡器连接器、因此必须在板上通过 BQ76942 正确连接两个平衡器连接器、以测量每节电池的电压。 通常、先连接下部电池的平衡器连接器、然后连接上部电池的平衡器连接器、但顺序对此 IC 并不重要、因此有时还会先连接上部电池的平衡器连接器、然后再连接下部电池的平衡器连接器。 我不明白为什么 BQ76942 在连接上部电池的平衡器连接器或连接下部电池的平衡器连接器时立即开始工作。 这是由寄生效应引起的吗? 我 100%不需要为 BQ76942 连接两个平衡器连接器、以便首先与主机器件进行通信。

非常感谢、此致、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法吗?

    非常感谢。