This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:如何禁用断续模式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543314/lm5021-how-to-disable-hiccup-mode

器件型号:LM5021


工具/软件:

您好:

我正在寻找一种停用 LM5021 的断续模式的方法。

为此、我移除了软启动电容器并在 VCC 引脚和 SS 引脚之间连接了一个 200k 电阻器。 这会禁用软启动功能和断续功能。

我已经在各种运行状态下进行了测试、并且可以正常工作。

这种方法是否适用、或者您是否发现可能发生故障?

LM5021 检测到过载的原因是众所周知并且可以容忍(启动期间 NTC 热敏电阻上的压降)。 在我看来、增加软启动电容器的尺寸并不是可取的。

 

如果方法合适:

在 8.5V 的 VCC 电压和 5.2V 的 SS 引脚电压下、16.5µA 电流流经 200k 电阻器、以补偿过载检测计时器电流。

然而、SS 引脚理论上可以升高到 8.5V、这超出了绝对最大额定值。 是否必须将上拉电压限制为低于 7V 的值?

在我的测试中、SS 引脚的电压始终保持在 6V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我们绝不建议禁用过功率保护功能。  我没有以这种方式使用此设备。  因此、我无法可靠地告诉您您将会或可能面临哪些问题。  我建议您通过可靠性、验证和生产测试来评估此概念、以确保不会遇到任何隐藏或未知问题。

     

    这将禁用软启动、并且您将为该设计的输出电容器充电、以储存反激式变压器中的能量。  电流将逐周期受控制器内部 500mV 比较器的限制。  因此、我会在启动期间检查是否存在过冲、以确保不需要软启动。  我会在线路和负载范围内进行测试。

     

    我可以想到的另一个问题是短路保护。  你将不会受到任何保护。  如果禁用过流断续模式、您可能希望具有不创建的过流保护、以便在输出端发生短路时关闭设计。

     

    您可以调整 SS 电容器、因此触发过功率保护断续模式需要更长时间、而不是完全禁用此功能。  

     

    此致、