This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM185-1.2QML:LM185-1.2QML 引脚

Guru**** 2454030 points
Other Parts Discussed in Thread: CD54HC4060, SN54HC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541919/lm185-1-2qml-lm185-1-2qml-pind

器件型号:LM185-1.2QML
主题中讨论的其他器件:CD54HC4060SN54HC74

工具/软件:

LM185-1.2QML 是否在 TI 执行了 PIND 测试? 我想知道 Pind Shock, Vibration and Frequency for it. 如果没有、我们是否有空腔信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanh:

    您能否确认可订购器件型号? 如果 OPN 没有下图中下划线的“V",“,则、则不视为 QML-V 器件、这意味着我们不进行 PIND 测试。 这是一个 有关 QML 流程的文档。

    我们有一个 LM185-1.2 的 QMLV 版本、它确实可以通过 Pind 找到 

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们订购的器件是 5962-8759401YA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未执行 Pind 测试、请向我们提供模腔信息、尤其是模腔高度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanh:

    获取您所请求的信息需要一些时间。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还会获得有关这些器件的信息? 谢谢。
    1. 5962-8768001EA
    2. 5962-8405061VDA.
    3. 5962-8773901XA.
    4. 5962-8773901DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thanh、

    这些是不同的设备 — 将来,请将它们单独发布到负责任的论坛。 负责的团体最好回答。

    只有“V"器“器件才会收到 PIND。

    我找不到 5962-8405061VDA — 请检查号码。

    所有测试均可通过 QCI 系统进行。 您将需要批次编号。 否则、您可以看到之前的测试。

    质量合格检验 (QCI)

    我将看到底部两个器件 (LM139QML) 上是否有相关信息。

    3. 5962-8773901XA.
    4. 5962-8773901DA

     5962-8768001EA 是一款逻辑器件 (CD54HC4060)。 应将其发布到逻辑论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5962-8405061VDA 为  SNV54HC74W。

    如果部件经过点位测试、请提供 MIL-STD-883E 条件 A 的频率。我们使用冲击 1000G±100G 和振动 20G±2G。

    如果器件未在 TI 进行 PIND 测试、请提供内部型腔尺寸、至少是型腔高度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thanh、

    5962-8405061VDA 或 SN V. 54HC74W 已停产、从不从 TI 发布(根据系统中的注释)。 您必须询问逻辑论坛为什么...

    最接近的是 SN54HC74。

     https://www.ti.com/product/SN54HC74

    同样、有关 SN 器件的任何问题都需要在逻辑论坛上解决 — 我是一个比较器/运算放大器小伙子...

    我必须返回到底座和盖子图来确定模腔高度...这是一个手动过程、需要花一点时间来挖掘信息。 给我一两天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thanh、

    3. 5962-8773901XA = LM139AWB = 0.87mm 模腔高度
    4. 5962-8773901DA =  LM139AWG-SMD = 0.89mm 腔高度

    由于这些值不在任何数据表或工程图中、因此它们仅供工程指导使用、不能保证。