This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E-Q1:具有覆盖功能的延迟电路

Guru**** 2453850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E-Q1, TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542290/tps3808e-q1-delay-circuit-with-override

器件型号:TPS3808E-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS38

工具/软件:

在我的应用中、 MCU 将控制驱动继电器的输出引脚(通过高侧负载开关)。 但是、如果 MCU 不启动、我需要输出引脚在设定的时间 (1-2s) 后导通、这是理想可调的。

我需要一个 IC 或电路、它将执行以下操作:
当输入端有信号时立即开启输出。
如果不存在输入、则在定义的时间量后开启输出。

我原本想使用复位或看门狗 IC、甚至是 TPS3808E-Q1 或类似产品等按钮 IC、并利用低电平有效复位引脚、但我很难确定其逻辑。

有什么想法吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    如果您能提供有关您的应用的更多详细信息、这将有助于我们制定解决方案。

    上电期间 MCU 上的输出引脚将处于什么状态? MCU 输出引脚的初始状态可能会导致延迟电路出现问题

    您是否需要在输出端采用开漏或推挽配置?

    输出需要是高电平有效还是低电平有效?

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    在我的应用中、MCU 需要使高侧开关保持关断状态、直到软件初始化为止、因此 CAN 总线网络上的其他器件在该器件导通之前不会导通。

    我想我有一个想法,我怎么可以做到这一点,但我有过复杂的它,或者它不会在所有工作...

    TPS37A010122 在过压情况下通道 1 将 RESET 置为低电平、 在欠压情况下通道 2 将 RESET 置为低电平。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps37-q1.pdf

    我已按如下方式对其进行了配置:

    P3V3_BAT 是 MCU 备用域的永久电源。
    P3V3 是为 MCU 内核和 GPIO 供电的开关电源。
    当 P3V3 升至~3.3V 以上并持续至少~12.8ms 时、FS_OUT 将保持低电平~1.2s、之后 FS_OUT 将变为高电平。
    当 MCU_ACT 上升到高于~2.5V 且持续至少~128uS 时、RSTn1 会下拉 CTS2、从而使电容器放电、并且 reset2 会从复位中上拉、因此 FS_OUT 将变为高电平。  

    目前计时是任意设置的、只是暂时放置的值可以进行调整。

    这是否符合我的预期?

    我唯一担心的是、数据表未提及您可以下拉 CTS 引脚、因此该行为可能是未知的、但是尽管 CTR 引脚上的内部电阻器高 10 倍、但您可以下拉 CTR 引脚。

    MCU 覆盖功能不是关键功能、最重要的部分是延迟备份、因此在 RST1 和 CTS2 引脚之间可以放置 0r、也可以不放置 0r、以防失效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您提供详细信息。 在完全引导之前、MCU_ACT 信号是否保持在高阻态模式? 如果是这样、我认为您可以使用 TPS38 等在两个通道上都具有低电平有效过压监控功能的器件(TPS38J 型号)来摆脱更简单的配置。 请参阅下面的简化原理图以供参考

    上电时、一旦 P3V3 稳定在 3.3V、RESET1 将在 CTS1 配置的时间后变为低电平。 假设 MCU_ACT 处于高阻态、这会导致 SENSE2 上的电压低于阈值、而 RESET2 将变为高电平。  

    MCU 成功启动后、它将可以控制 SENSE2 的电压、从而允许您直接从 MCU 控制继电器。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下时序图显示了 MCU 未及时启动时的运行情况: