This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:将设计从 UCD90160 迁移到 UCD90160A

Guru**** 2509545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543640/ucd90160a-migrating-the-design-from-ucd90160-to-ucd90160a

器件型号:UCD90160A
Thread 中讨论的其他器件: UCD90160

工具/软件:

是否有一种很好的方法可以将 XML 文件从 UCD90160 迁移到 UCD90160A、而无需加载到 UCD9016A 器件上。

我们正在迁移设计、目前没有安装 UCD90160A 的电路板。

谢谢、

Mark Rae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    每当具有 UCD90160A 板时、您都可以使用 Fusion GUI 将工程文件导入到 UCD90160A 器件中。 选择“Import using PMBus Command data“。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    在收到电路板之前、我需要创建一个 UCD90160A 配置。

    是否有办法  在我拥有板之前迁移 XML 文件?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    没有简单的方法,但有一种方法来做到这一点 ,手动和耗时。

    • 启动 UCD90196A 离线器件 GUI:在 Fusion GUI 主窗口中、点击“Build System“按钮、然后选择“Create new offline System from start“。 点击“Select Device“按钮、然后选择 UCD90160A 器件。 点击 Finish => GUI 会将系统中的 UCD90160A 器件启动。
    • 在 GUI 主 GUI 上、点击“Click to configure device“以启动 UCD90160A 器件 GUI。
    • 通过单击“工具菜单“->设备/项目配置比较进行项目/配置比较。
    • 点击“Add Attached device...“ 添加 UCD90160A。 然后点击“Add Project file“以添加 UCD90160 工程文件
    • 选择 “仅显示差异“、“仅可写入命令“、“显示十六进制值“
    • 您将看到这两种配置之间的差异。 选择“Export only differences“、然后手动更改 UCD90160A 器件。

    此致

    Anne