This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542842/bq24610-bq24610

部件号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQ25756

工具/软件:

您好、

我的 LiFePO₄ μ F 电池低于规格

10s 1P
最大 vg:36.5 伏
最小 vg:28.5v
放电率:2C (30A)
15Ah

DC-I/p 24V

您可以推荐充电器 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    根据这些要求、您需要一个可为多达 10 节电池充电的降压/升压充电器。

    我建议使用 BQ25756 或 BQ25750。

    • BQ25750 具有针对系统负载的直接电源路径
    • BQ25756 不会为系统负载直接供电路径

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    谢谢。

    我看到 BQ25750 i/p 被称为 VAC。 希望 DC 能够被给予吗?

    对于 BQ25750 器件、如果输入电源关断、那么电池将自动接管、对吧?

    在 BQ25750 EVM 中、原理图想知道这些点的电压= BAT_DRV、 HIDRV2

    请澄清以上几点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bosco、

    [报价 userid=“580819" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542842/bq24610-bq24610/5936016 ]我看到 BQ25750 i/p 提到为 VAC。 希望可以提供 DC?

    是的, 它采用 DC。名字有点混乱。

    对于 BQ25750 器件、如果输入电源关闭、则电池将自动接管、对吧?

    是的、系统将通过 BATFET 自动供电、系统电压将与电池电压成正比。 您还可以启用反向模式/自动反向、以通过转换器对系统电压进行升压或降压。

    在 BQ25750 EVM 中、原理图需要了解这些点的电压= BAT_DRV、HIDRV2
     

    启用 BATDRV 后、BATDRV 将比 BATSRC 高 10V。 禁用时、BATDRV 将与 BATSRC 相同。

    HIDRV2 — 这是一种开关栅极驱动,因此电压会发生变化。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Christian。