This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:R8 已安装或未安装

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543688/bq76905evm-r8-installed-or-not

器件型号:BQ76905EVM


工具/软件:

 BQ76905EVM 的原理图显示已组装 R8。 但在我的套件上,它不是。

应该不应该?  

此外、关于低电芯数、还有很多相互冲突的信息。  

我将使用 3 个 LTO 电池。   

以下内容是否正确?  

电池连接器引脚 连接到 注释
BAT- 电芯 1 的负极端子 连接电池组负极、就是这样 VC0
电池 1- 与 BAT-相同(在内部连接) 通常连接到 BAT-、无需单独的接线
CELL1+ 电芯 1 的正极端子 连接到 VC1 引脚
CELL2+ 电芯 2 的正极端子 连接到 VC2 引脚
CELL3+ 电芯 3 的正极端子(顶部) 连接到 VC5 引脚
CELL4+ 连接到 CELL3+ 防止输入悬空
CELL5+ 连接到 CELL3+ 防止输入悬空
CELL6+ 连接到 CELL3+ 防止输入悬空
CELL7+ 连接到 CELL3+ 防止输入悬空