This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:COMP 引脚上 Vf(两个二极管)的下限值。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542058/ucc28c44-low-limit-value-of-vf-two-diodes-at-comp-pin

器件型号:UCC28C44


工具/软件:

您好、TI。

您能否介绍一下 COMP 引脚上 Vf(两个二极管)的下限值?

COMP 引脚连接到 PNP 晶体管的发射极、PNP 晶体管的基极连接到另一个 NPN 晶体管的集电极、发射极连接到 GND。
在上述情况下、我想确认占空比肯定为零。

如果难以提供保证值、请提供作为参考 information.e2e.ti.com/.../250718_5F00_TI.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 COMP 电压< 1V 时、获得零占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hong Huang

    感谢您的建议。

    您能告诉我更多吗?
    2Vf 是否有任何变化?
    此外、它是否随温度而变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、Vf 符合容差并随温度变化。 但在 COMP < 1V 时可实现零占空比。