This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:是否适用于标称电压为 2.34V 的聚合物锂电池

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542625/bq40z80-whether-it-is-applicable-to-polymer-lithium-batteries-with-a-nominal-voltage-of-2-34v

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

您好、我可以问 BQ40Z80 是否适用于标称电压为 2.34V 的锂聚合物电池吗? 随附了电池规格表。 如果支持、我可以询问如何计算化合物 ID?

e2e.ti.com/.../AHB206090Product_A000_Specification_A000_V1.0_A000_20250516.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、***、

    为了更好地确定您的 chemID、您需要使用 GPCCHEM 工具、由于同一 P/N 的不同电芯之间存在差异、我们无法根据数据表为您的电芯提供正确的 chemID

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

      我知道 GPCCHEM 工具。 我的问题是 BQ40Z80 是否适合此类电池、因为该电池的标称电压为 2.34V、而不是传统的 3.7V 或 3.2V。 那么、我是否可以询问 IC 是否可用于此类电芯? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、***、

    这更多地取决于电池组配置以及是否能够找到匹配差异小于 3%的 chemID。 但如果您的电池组与合适的 chemID 串联了 2 个以上的电池组、则可能会出现这种情况

    谢谢您、
    Alan