This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:同步频率容差

Guru**** 2507855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542994/ucc28950-q1-sync-frequency-tolerance

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950

工具/软件:

您好:

我们的美国 A&D 客户对 UCC28950-Q1 同步引脚的运行有疑问。 您是否可以在以下问题上提供帮助?  

我对控制器 UCC28950 有几个问题、需要在 跟随者模式下使用、其中 SYNC(引脚 16)是输入。 我知道 SYNC 频率最大容差为 10%。  我们的应用具有+/–15%的同步频率范围:

  1. 如果 SYNC 频率超过最大容差的+10%限制、会产生什么后果?
  2. 如果 SYNC 频率低于最小容差的–10%限制、如果与第一种情况不同、会产生什么后果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、将按收到的顺序予以答复。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    只要您的同步频率比控制器编程频率快、控制器就应该同步。  您无法同步到较慢的同步频率。

     

    我检查了 UCC28950 的规格、器件可编程为+/- 8%的开关频率。  我同意、SYNC 频率比最低编程频率快 10%是一个好主意。

     

    因此、如果同步频率变化+/- 15%。   您应该将典型灌电流频率编程为 UCC28950 频率的 126.5%。

    fsync =(FSW 编程)*1.1*1.15 =(FSW 编程*1.265)

     

    SYNC 频率将围绕 fsync 典型值变化+/- 15%。

     

    此致、