Thread 中讨论的其他器件: BQ34Z100、 BQ41Z90
工具/软件:
我无法成功将 BQ34Z100-G1 清零、该器件连接到 50 微欧的分流器。 当尝试在空载条件下归零时、电量监测计将短暂报告 0、但随后将在+/NVM 之间闪烁 100mA。 我很难理解 CC_Offset 和电路板失调电压值的含义、因此我可以了解测量仪表实际应用的值、以通过分流电阻器从其原始库仑计数中减去。 TRM 中仅将单位列为“num",“,我、我认为这些单位意味着原始 ADC 计数: 
数据表列出库仑计数 ADC 的满量程范围为+–125mV、分辨率为 14 位、因为高位是保留用于对整数符号进行编码的。 因此、我假设 奇异 ADC 计数的值为:
(0.125/(2^14)) = 7.6 微伏 
ADC 的输入失调电压为 10 微伏、这对应于具有 50 微欧姆分流器的 200mA。 我假设 CC_Offset 值 200mA 在任一极性上的电流至少为零。 但是、当我尝试为零时、我发现 CC_Offset 保持值 4858。 在这种 CC_Offset 设置下、电量监测计仍将间歇性地读取充电电流的 100mA。 我的电路板偏移值为 –2。
有人能帮我理解吗:
1. 从 CC Offset /电路板失调电压单位到分流电压的实际转换?
2.为什么即使在电流方面,电量计也不能归零? 即 10 微伏的输入失调电压应至少按 CC Offset /电路板失调电压为零、这意味着其他方向上没有低于或等于 200mA 的电流变为 0A。