This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:MIL-STD-1275E 浪涌保护参考设计

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543342/lm7480-mil-std-1275e-surge-protection-reference-design

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件: LM5069

工具/软件:

你好。 在这个参考设计中、原理图中的 Vin 为 23 ~ 33V、Vout 为 28 ~ 50V? 为什么输出端存在电压升压、我在原理图中看不到任何升压转换器?

如果我泵入 24V 电压、将获得 24V 输出? 在此情况下、是否需要将 LM7480 配置为共源极拓扑?

我是否需要将 LM5069 配置为钳位模式?

MIL-STD-1275E 浪涌保护参考设计

https://www.ti.com/lit/ug/tidudg1/tidudg1.pdf?ts = 1753124810882&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

TIDA-010242 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolde:

    VOUT 不会提供 28~50V、仅遵循 VIN。

    24V VIN 将提供 24V VOUT。

    仅当需要抑制可能高于控制器绝对最大值的瞬态时、才需要共源极拓扑。

    此致、

    Shiven Dhir