This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:LM5117-Q1:建议建议所需的技术说明

Guru**** 2797495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543498/lm5117-q1-lm5117-q1-technical-explaination-required-for-suggested-recommendation

器件型号:LM5117-Q1


工具/软件:

  1. LM5117QPMHX_NOPB 栅极电阻可调谐至 9 欧姆、而不会影响降压的工作和效率
  2. 当没有负载连接到 LM5117QPMHX_NOPB 降压时、为什么在 960kHz 下会有更多发射。 它在空载时的运行模式是什么?

电源输入 16-32 V;标称电压输入 28V 输出电压为 12V、3A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sambit 你好  

    1.添加 9Ω 栅极电阻后、应检查死区时间是否足够。 如果不够、请考虑使用栅极二极管和电阻器组合。  

    2.它应该处于二极管仿真模式,因为现在 DEMB 引脚是悬空的。 960kHz 可能是 DCM 中的谐振频率、请测量空载时的 SW 节点波形。  

    - EL