This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74912-Q1:

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74912-Q1, LM74930-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538317/lm74912-q1

器件型号:LM74912-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74930-Q1

工具/软件:

您好!

我正在高侧开关应用中使用 LM74912-Q1 理想二极管控制器。 默认情况下、它使用其内置栅极控制逻辑来阻断反向电流。 但是、对于我的用例、我想这样做 允许反向电流流动 在特定条件下—本质上是使用外部 MOSFET 双向开关 而不是理想二极管。

我的想法:

  • 插入 A 电阻器之间添加一个串联电阻

  • 添加 外部 N-MOSFET 作为从 C 引脚到 GND 的灌电流  -当电流吸收器启用时 — 它将允许我人为地创造一个条件   V_A(拉电流)> V_C (GATE) 、手动导通 MOSFET 并允许反向电流

它会起作用吗?

BR、
Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    请看一下 LM74930-Q1、它具有专用的 MODE 引脚、可在您需要时支持反向电流。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我发现 LM74930-Q1 目前在所有主要分销商均缺货。 您能否推荐具有类似功能的替代控制器或解决方案?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    我们在 TI.com 上提供了一些用于评估的器件

    具有类似功能的器件并不存在。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    感谢您之前的回答。

    此外、我想感谢您对一种潜在的权变措施的看法:操作 LM74930-Q1 的 A 和 C 引脚来控制外部 MOSFET、特别是允许反向电流流动或更像开关而不是传统的理想二极管那样运行器件。 您是否发现此方法有任何问题或有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    A 和 C 引脚操作可能很复杂、我们有一个用于该操作的 MODE 引脚。 为什么不使用它?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为混乱道歉—我的问题实际上是关于 LM74912-Q1 。 我对是否可以操作感兴趣 A C 引脚来控制 MOSFET 的行为。 具体而言、我想通过 在 A 和 C 引脚之间引入人工压降(约 0.5V 至 0.6V)来模拟“模式“功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    恐怕这是可以做到的。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我附上了原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    在某些临界情况下、它会带来某些设计复杂性。 我不建议这样做。

    此致、

    Shiven Dhir