This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池需要一点时间来为带有降压转换器的载板供电。

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538785/bq76952-battery-takes-a-moment-to-power-our-carrier-board-which-has-buck-converters-on-it

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

我们注意到电池正在花费一些时间为 上面带有降压转换器的载板供电。 降压转换器在上电期间往往会消耗大量电流。 我们已将 OCD1 设置为 30A、将 OCD2 设置为 6A、OSC3 设置为–4000userA(默认设置)。  

是否需要设置放电率?

我们将使用 EV2400 对 BMS 进行编程。 这适用于 13 节串联电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    只需跟进、看看是否有人有机会调查此问题。 谢谢你。