This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:LM5169F 在 Fly-Buck 配置中不能通过次级隔离式输出正常工作。

Guru**** 2813205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5169FEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541420/lm5169-lm5169f-not-working-properly-in-a-fly-buck-configuration-with-secondary-isolated-output

器件型号:LM5169


工具/软件:

您好:

我 使用 LM5169FDDAR 实现了 LM5169FEVM 的电路。 次级输出未以任何方式连接到初级输出、甚至未连接到接地。 请忽略下面原理图上的 IC。 PCB 上焊接的实际芯片为  LM5169FDDAR。  

输入电压范围测试值介于 20V 和 62V 之间

我得到这个奇怪的行为:

如果施加即时输入电压、转换器将进入某种看起来像保护的模式。 开关频率降至约 100kHz、次级输出约为 5V@输入 电压 60V、初级输出非常低(约为 1.5V)

如果以一定的压摆率施加输入电压、则转换器从 750kHz 的开关频率开始。 我在 SW 引脚上看到了非常好的方波脉冲。 此时、初级输出电压严格调节至 10V、而次级电压根据输入电压而变化。 例如、当输入电压为 60V 时、次级输出为 50V、此时 1k 负载电阻器开始冒烟。 在较低的输入电压下,次级输出电压变为低电平 — 例如,当输入电压为 21V 时、I 将获得约 10V 的次级输出。  同时、初级电压 调节至 10V、我设法将其加载到大约 300mA 而不会出现任何问题。

现在、如果我将转换器置于过流状态、保护就会生效、我们会进入永久性保护状态 、如开始时所述。 这是锁存状态 — 转换器不会尝试重新启动。 需要以缓慢攀升输入电压进行下电上电才能将其重新启动。 通过“慢“我的意思是把我的工作台电源或设置为一个电压,然后按下电源按钮 — 甚至工作台电源的输出斜升足够慢 , 重新启动电路。

是否可以告知我的行为有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个注意事项:正如您在原理图中看到的、我使用了相当大且具有低 ESR 的电容器。 保护功能是否会由于输出电容而生效? 但这仍然不能解释次级输出行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dino、

    您可以使用您的规格填写计算器电子表格(下面的链接)、以便查看您的原理图、谢谢。

    LM5169-EVM BUCK-FLY-BUCK-DESIGN-CALC 设计工具|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我附上了该文件。 转换器将用作栅极驱动器电源。 理想情况下、初级为 10V、次级为 10V、因此我复制了评估板原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dino、

    我没有看到附件、请附上、谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    当我拖放文件时、它会完成进度、但文件最后没有附加 请使用下面的 Dropbox 链接:

    https://www.dropbox.com/t/6Joa4i9vFlMdMSYF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dino、

    请在 David.baba@ti.com 上与我 分享。谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、我刚刚给您发送了一封附有文件的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimo、

    感谢您向我发送您的文件。  对我来说是可以的。  在输入端进行热插拔时、是否确定未达到电流限值?  此外、检查输入电源是否也不会折返。

    我会抬起电感器来测量初级电流、并确保没有达到电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    非常感谢您的支持!

    看到您的回复后,我检查了电源 — 电流限值设置得非常低-在开机期间它短暂折叠。 我增加了电流限制、转换器停止上电。

    我认为这确实与 ESR 相关。 我去掉了铁氧体磁珠之后的几乎所有输入电容、现在更加稳定。 我只需将香蕉导线插入电源就可以启动它、这以前是不可能的。  

    我注意到反馈 Rs 中的纹波电流电阻器在计算器上比我现有的略高 — 我接下来会将其增大。

    无论如何,我似乎在正确的路径上 — 因此将提供出色的栅极驱动器电源  

    能否您只能确认次级电压与输入电压成正比是正常行为?  我认为这应该是正常的、因为变压器在初级侧看到全部输入电压、所以次级电压未经调节并与输入电压成正比应该是正常的。  

    Dimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimo、

    很高兴您能正常工作。

    SEC 输出电压与初级侧输出电压成正比、而不是输入电压。   

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    感谢您的确认。  

    这意味着我还有一个问题。  

    您以前遇到过这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimo、

    输出变化有多大、主要变化是多少?   

    谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主阀在 10 伏处呈实心岩石。 次级侧随输入电压而变化:输入电压为 21V、次级侧为 10V。 如果输入电压增加到 60V、次级输出上的电压为 50V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimo、

    SEC 有多大负载?

    某些元件似乎已损坏、请检查变压器和二极管。  请检查并重新测试。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我更换了二极管和 IC。 行为与以前相同。 我在下面做了几个测量。 黄色迹线 (CH1) 位于变压器的初级侧。 绿色布线 (CH2) 位于变压器的次级侧。 所有测试中、次级侧的负载电阻器 o 均为 1k。

    1。VIN=20V;初级负载= 0mA;VPrimary= 10V;VSEC=9.6V

    2. VIN=40V;初级负载= 0mA VPrimary= 10V;VSEC=29.24V

    3. VIN= 60V;主要负载= 0mA VPrimary= 10V;VSEC=48.20V

    4. VIN=20V;初级负载= 360mA VPrimary= 9.6V;VSEC=8.56V

    5. VIN=40V;初级负载= 360mA VPrimary= 10V;VSEC=28.18V

    6. VIN= 60V;初级负载= 360mA VPrimary= 10V;VSEC=47.18V

    Dimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dima、

    请检查您的点符号并确定正确的方向。  有关正确接线、请参阅下文。

    如果我根据 Coil Craft 数据表假设引脚 1 和引脚 4 有一些点。  看起来您错了。  请参阅下面的 DS pic。  

    翻转针脚 3 和 4、它应该可以工作。   

    希望这有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    非常感谢!

    您最后的建议解决了问题。   我不会翻转变压器绕组(这会涉及切割轨迹)、而是翻转二极管、从而改变输出 PCB 跳线上的极性。

    现在我可以了解为什么转换器不工作、以及为什么它无法从短路中恢复。

    它现在完全按预期工作。 很棒的芯片 — 我会使用它。

    此致、

    Dimo