This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Y-Q1:LP8868YQDMTRQ1

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8868Y-Q1, LP8865C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541138/lp8868y-q1-lp8868yqdmtrq1

器件型号:LP8868Y-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8865C-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

主题是模拟调光规格。 7.3.4.2.是否有机会以真实模拟方式进行 DIMM 控制、它称为模拟调光、但它是 PWM 调光。 ´re 可以在小输出电流窗口中进行实际的电压电平调光、是否有机会这样做。 提前感谢。

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们只需通过 LED 驱动侧的输出行为来区分调光方法。 因此、对于 LP8868Y-Q1、 模拟调光是实际模拟调光。 它控制恒定的输出电流、而不是生成 PWM LED 电流。 但它使用 PWM 信号作为输入来进行控制。  

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    我还讨论了 LP8868 规格。 我希望找到一种通过相关引脚实现简单模拟控制(电阻值开关)的方法、以降低成本。 任何涉及 PWM 的解决方案(无论是通过专用控制器还是微控制器)都会增加总体成本。 鉴于 LP8868 是一款成本相对较低的直流/直流转换器、我想避免不必要地增加设计成本。 也许您可以提供一个低成本示例来驱动该引脚´s μ s。

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael:

    根据您的申请、我们建议使用我们新的成本损失版本 LP8865C-Q1 来实现模数调光功能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好´m 团队、哦、我很惊讶、我知道“old LP8865 with “old"调“调光选项、如 LP8868、更新后的调光选项肯定会有所帮助、是否计划也更改 LP8868 系列。

    感谢您的反馈

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    LP8865C-Q1 是一款成本较低的器件、与 LP8865/8-Q1 系列器件相比。 您可以将其视为一个新系列。 因此、LP885/8-Q1 将保留原始调光方法。 感谢您的理解。

    此致

    Suchen